This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:对准即走技术

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342456/drv10983-align-and-go-technique

器件型号:DRV10983

团队、您好!

是否有可能获得有关"对齐和移动"技术如何工作的更多信息? 我能找到有关 IPD 的资源、但没有什么可用于 align and Go 的资源。 我们正在开发自己的电机、需要更好地了解驱动技术。

谢谢。

穆罕默

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed Badawy:

    即 IPD 等电机启动方法。  

    在对齐中、转子将在开始运行电机之前与已知角度对齐。

    器件向特定相绕组注入直流电流、该电流会生成一个磁场、并且转子与该磁场对齐。

    直流电流强度可以根据转子启动扭矩需求进行编程、并且有可配置的时间在配置的时间内使电机保持对齐状态。 根据电机惯性、我们可以选择合适的时间来确保转子在开始运行(GO)之前完全稳定

    产品说明书中的 Align and Go 说明的详细信息

    谢谢、此致、

    文卡塔德里