This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8871EVM, DRV8251AEVM, DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341242/drv8871-drv8871

器件型号:DRV8871
主题中讨论的其他器件:DRV8251A

您好、我遇到了 DRV8871电机驱动器的问题、希望您能够对此有所了解。 我一直使用直流电机对其进行测试、并根据数据表中提供的公式 ILIM 值调整 RLIM 值以试验电流限制。 我已经尝试了2A 到4A 的各种电流限值。

然而,经过几次测试和操纵,特别是在较高的电流下,驾驶员开始发出类似于鸟的声音,我也注意到一个嘀嗒声。 而且加热速度非常快。

其他人是否遇到过类似问题或对如何解决此问题有任何建议?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tubib、

    您是否使用 DRV8871evm 或您是否为这些测试使用定制 PCB。 我建议在 EVM 上尝试相同的实验、以排除任何布局问题。 它加热多快? 在此期间您的控制信号是什么(波形会有所帮助)?

    如果不是 EVM、您能否共享电路板的原理图?

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthi:

    感谢您的及时响应。 感谢您的建议。 我确实将为这些测试使用定制 PCB、而不是 EVM。

    我已经准备了一个包含电路原理图、命令波信号和温度曲线的文档。 测试期间、温度在大约10秒内从31°C 上升到72°C。

    我已附上该文件供您审查和进一步分析。

    https://drive.google.com/file/d/1jcv6rEEcpEIcnmmarDmYyXMfOIlE9MnC/view?usp=sharing 

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arafet  

    我无法打开驱动器链接。 您能否以 PDF 格式共享分析结果?

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够从谷歌驱动器提取 PDF 并直接嵌入到下面:

    e2e.ti.com/.../DRV8871-Test-Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Arafet、  

    您要将直流电机的连续电流作为负载使用?   

    在我看来、对于0.5A 或1A 电机等足够负载、从31°C 升至~Ω 75°C 是合理的、这与电机驱动器无关、并完全处于125°C 的工作范围内。  从图形来看、温度似乎会稳定在75°C 左右。  如果器件在几分钟后未跳闸 OTP (过热保护)、则在散热方面适合该环境温度和负载。  

    请参阅我们最喜爱的应用手册 电机驱动器电路板布局 的最佳实践、获取有关布局的建议以改善热性能。   

    [报价 userid="599956" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341242/drv8871-drv8871 "]然而,经过几次测试和操作,特别是在较高的电流下,驾驶员开始发出类似于鸟的声音,我也注意到滴答声。

    PWM 的频率是多少?  通常建议使用20kHz、以便噪声超出可闻噪声频谱范围。  

    如果这是新设计、我建议尝试一下 DRV8251A 而是50V/4.1A、几年后则有各种改进。  您可以  仅用50美元订购 www.ti.com/.../DRV8251AEVM、在下周试用、而硬件接头引脚可轻松使用您自己的控制信号(移除0Ω 电阻器即可)。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的详细答复和建议。

    关于直流电机的连续电流的问题、它大约为0.7A。 测试过程中、我施加了再生制动以质疑驱动器上的电流限制选项。

    关于 PWM 频率、我使用了80kHz 的频率。

    非常感谢您试用 DRV8251A 的建议。 我将进一步探讨此选项。

    此致、

    阿拉费特·图比布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Arafet、

    对于0.7A 的持续负载、您看到的结果似乎合理。

    听起来不错! 如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。

    此致!

    雅各布