This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:驱动 Handeli&#39电机、并出现异常噪声。

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342379/drv2510-q1-to-drive-handeli-s-motor-and-has-been-experiencing-some-abnormal-noise

器件型号:DRV2510-Q1

迪亚尔斯、

客户一直在使用 DRV2510驱动 Handeli 的电机、并遇到一些异常噪音。 他们希望就 DRV2510的使用向您咨询。 外设电路如下、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    原理图看起来很好。 根据所看到的噪音、以下主题可能会有所帮助: 链接

    如果不是、客户能否提供噪音的示波器图像并描述何时出现噪音?

    此致、
    悉尼诺斯卡特