This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:在调节速度时扭矩是否变化

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343335/drv8214-whether-the-torque-is-changing-while-the-speed-is-being-adjusted

器件型号:DRV8214

您好!

请看看以下问题。 客户正在考虑如何在调节速度的同时保持转矩不变、而不是随着速度的降低和增加而减小转矩。

在速度调节模式下、电机两端的电压是稳定的还是随速度变化而变化?

如果电压发生变化、电机扭矩是否也在变化、速度越低、扭矩就越小?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rhea、

    我被这个问题有点困惑-对于这个恒定转矩应用、使用一个正常控制模式(固定关闭时间或逐周期)似乎好于速度调节。  我认为你不可能拥有一个具有恒定转矩和速度的动态负载-这两个负载中的一个需要改变。  

    速度调节会运行一个循环、尝试保持设定的速度。  因此、如果施加了负载、速度将瞬间下降、然后器件将检测到其速度低于目标速度、并且将增大输出 PWM 以尝试"赶上"到目标速度、从而增大输出扭矩。   

    很抱歉、如果这不能完全回答您的问题、您能解释一下吗?   

    此致!

    雅各布