请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 您好、 在第96页的 CLOSED_LOOP4寄存器的寄存器字段描述部分显示: "Max_SPEED:用于设置以电气 Hz 为单位的最大速度值的14位值最大电机电气频率(Hz):{MOTOR_SPEED/6}例如:如果 MOTOR_SPEED 为0x2710、则最大电机转速(Hz)= 10000 (0x2710)/6 = 1666Hz。" 在说明中、我不确定 MOTOR_SPEED 是另一个寄存器字段、或者 MOTOR_SPEED 是 MAX_SPEED 的拼写错误、因为我在数据表中找不到 MOTOR_SPEED 作为寄存器阀门。
此外,我对这些很困惑,并希望你能尽最大努力让我明白。
没有任何寄存器用于设置极对、MCF8316A 如何使用 MAX_SPEED 计算电机的电气速度?
2.为什么要使用6? 例如、如果风扇的最大速度为40000 RPM、极对为1、我如何设置 MAX_SPEED?顺利
祝你一切