This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:IPROPI 电流检测温度特性

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342960/drv8245-q1-ipropi-current-sensing-temperature-characteristics

器件型号:DRV8245-Q1

你好
我叫北泽昭子。


我想使用 DRV8245S-Q1的 IPROPI 电流检测功能。


在使用此电流检测功能时、我想获得有关温漂的数据。


这是因为如果温漂很小、即使电流值偏差达到0.2A<Iout<0.5A、

它可以由微控制器进行校正。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     北泽三喜

    遗憾的是、我们没有 有关温度漂移的详细数据、我只有关于器件最小/室/最高温度的数据、我无法公开分享。  我建议您使用电阻负载自行对其进行测试、并对其运行您自己的特性描述、与我用于表征它的数据相比、这将为您提供更好的数据。  

    此致、

    雅各布