This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:在深度步进的情况下、大电流会流过驱动电桥、并报告故障 DRV8343、且在测试屏蔽故障后电流采样异常、这在

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1340526/drv8343-q1-in-the-case-of-stepping-on-and-stepping-deeply-the-high-current-passes-through-the-drive-bridge-and-the-fault-is-reported-drv8343-and-the-current-sampling-is-abnormal-after-the-shielding-fault-is-tested-which-is-su

器件型号:DRV8343-Q1

而在深度步进和步进的情况下、大电流会流过驱动电桥、并报告故障 DRV8343、且在测试了屏蔽故障后电流采样异常、这可能是芯片内部的问题。 报告诸如所附图片等故障信息、有助于了解原因是什么? 如何解决?

e2e.ti.com/.../1-POWER.pdfe2e.ti.com/.../2-BRIDGE.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小福,

    将回顾此内容、并致力于在下周提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小福,

    您能否从器件测试/运行的角度描述一下步进和步进的深层含义? 屏蔽故障也是如此。

    器件在应用更改之前是否工作、在更改之后是否停止工作?

    此致!

    阿克沙伊