This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1625-SP:RLAT

Guru**** 2455450 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1625-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1342471/uc1625-sp-rlat

器件型号:UC1625-SP

UC1625-SP 的数据表说明"提供辐射批次验收测试"。

我们如何获得这些数据? 在下单时的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    我认为您正在寻找的内容位于产品页面上的 技术文档

    谢谢!

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、我理解到 RLAT 是针对每个生产批次的、而 snaa259.pdf 是针对批次编号1007595的。 该报告是否适用于从相同弥散批次编号1060390派生的所有 UC1625-SP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    感谢您的详细说明。 我必须咨询我的团队、看看如何获取这些数据。 我会在下周回答您的问题。

    此致、

    亚拉