This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:MCT8316Z0RRGFR 驱动器 SDO 未提供预期的输出

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1340070/mct8316z-mct8316z0rrgfr-driver-sdo-is-not-providing-expected-output

器件型号:MCT8316Z

您好!

我在 应用中使用的是 MCT8316Z0RRGFR 驱动器、

我尝试了 SPI 通信、但 SDO 引脚输出与默认值不匹配。

SDO 引脚配置为推挽式。  

我不确定 SPI R/W 是否工作正常。  

请分享您对此的看法。

期待您的回复!

谢谢。

Murali C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:  

    我将在本周回复您。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    您能否检查 SPI 模式? D

    SPI 格式(数据表)

    •数据会在 SCLK 引脚的下降沿被捕捉、并在 SCLK 引脚的上升沿被传输

    从波形可以看出、数据在下降沿发生变化、您能否重新检查一下我看到的是否正确?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里