This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DDV 封装不可用

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344174/drv8262-ddv-package-unavailable

器件型号:DRV8262

您好!  

我在寻找 DRV8262DDV、因为我没有足够的板空间通过铜表面耗散功率、所以我需要在芯片上安装散热器。

然而,我没有找到任何经纪人出售它。 您是否仍在制造它,如果是,如何找到它,请?

如果没有、您是否有其他解决方案?  

非常感谢您的回答、

此致、  

Mehdi Abdelmoula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehdi、您好!

    此产品很快将投入生产。 它尚未发布、因此您无法找到它。 对于该要求、除了采用 DDV 封装的 DRV8262、没有其他解决方案。 谢谢。

    此致、Murugavel