This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:DRV8212的问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213, DRV8212, DRV8833

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341412/drv8212-questions-of-drv8212

器件型号:DRV8212
主题中讨论的其他器件:DRV8213、、 DRV8833

尊敬的团队:

我们有一个电子门锁评估案例/XE5008、需要一个电机驱动器。
1.单通道电机
2. PWM 控制接口
输入电压:5V
请提供帮助和建议应在电子门锁中使用的电机驱动器。

此外、是否有适用于 MPS/MP6550GG 的电机驱动器解决方案?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    除 DRV8212之外、DRV8213/14还具有与  MPS/MP6550GG 类似的功能、并且 在 该应用中应具有竞争力。  

    DRV8213

    DRV8214

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电子 门锁 评估案例 XE5008、您可以考虑使用德州仪器提供的 DRV8833。 它符合您的要求、因为它是具有 PWM 控制接口的单通道电机驱动器、输入电压为5V。

    至于 MPS MP6550GG、我尚不知道与器件型号匹配的特定电机驱动器解决方案。 MPS (单片电源系统)可能会提供不同器件型号下的电机驱动器解决方案、但如果没有更多信息、我就无法给出具体的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuliya、您好!

    感谢您的建议。  

    是的、DRV8833也可以使用给定的规格。 DRV8833是一款双路 H 桥电机驱动器、也就是说、它可驱动两个双向有刷直流电机或一个步进电机、具有 PWM 控制、并可由5V 电源供电运行。

    根据设计、所需的功能和应用所需的电流、此电机驱动器也可能是理想之选。  

    此致!

    大卫