请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EP 大家好、
我使用 DRV8842-DRV8842 EP 驱动电磁阀。 我将按照数据表中提供的参考图制造电路。 我对电容值有疑问。 在 DRV8842-PCB 的数据表中、典型电路图部分中显示了不同的值、EP 图中显示了不同的值。
说明书第13页。 下面的图表被给出。 VM 和接地之间电容的阀值为0.01uF。 在 PCB (第二张图片)布局图中,建议值是不同的。 请还建议一个正确的电容值和额定电压。

第一张图片

第二张图片
谢谢、此致
苏德什