This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344598/drv8842-ep-drv8842-ep

器件型号:EP

大家好、

我使用 DRV8842-DRV8842 EP 驱动电磁阀。 我将按照数据表中提供的参考图制造电路。 我对电容值有疑问。 在 DRV8842-PCB 的数据表中、典型电路图部分中显示了不同的值、EP 图中显示了不同的值。  

说明书第13页。 下面的图表被给出。 VM 和接地之间电容的阀值为0.01uF。  在 PCB (第二张图片)布局图中,建议值是不同的。 请还建议一个正确的电容值和额定电压。

第一张图片

第二张图片

谢谢、此致

苏德什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudesh:

    这两张图片中的不同值是大容量电容器和旁路电容器的示例。  

    建议使用的旁路电容值为0.1uF。

    大容量电容器取决于具体应用、并可根据下面的应用手册进行计算。  

      有关更多详细信息、请参阅以下有关输入和输出电容器选择的应用手册。  

    此致!

    大卫