请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 大家好、
我们想了解 DRV8908-Q1内部 MOSFET VDS 的电压范围是多少? 以及 MOSFET 内二极管的瞬态功率是多少。
谢谢
此致!
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们想了解 DRV8908-Q1内部 MOSFET VDS 的电压范围是多少? 以及 MOSFET 内二极管的瞬态功率是多少。
谢谢
此致!
弗兰克
尊敬的 Frank:
内部 VDS MOSFET 额定电压范围与器件参数相同。 此器件的最大额定电机电压为40V、因此在这种情况下、VDS 电压范围不应超过40V。
体二极管的额定值与 FET 相同。
DRV89XX-Q1器件的每个半桥(OUTx)都设计用于处理1A 的 RMS 电流、峰值电流受1.3A 的最小过流(OCP)限制限制。 话虽如此、二极管电流不应超过 OCP 限制。
有关功率损耗的任何更多信息、可以在数据表的第9.3节中找到热耗散和功率耗散公式。
此致!
大卫