This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:对电桥通道选择有疑问?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343982/drv8910-q1-question-about-the-bridge-channel-selection

器件型号:DRV8910-Q1

你好专家!

我们知道、该器件可以支持12个半桥和6个全桥。

我的问题是:

1.如何确定和控制每 条特定信道?

例如、如果我想控制通道 n、我应该通过 SPI 发送通道 n 的地址吗? 如果是、您可以向我展示包含每个通道地址表的页面吗? 实际上、我读 DS 很多次、但仍然找不到。

2.能否理解此器件使用菊花链方式的内部通道选择?  

3.如果我想使用菊花链进行多路 DRV89XX 控制、能否理解下面是一个用于外部 DRV89XX 选择的大菊花链、每个 DRV89XX 都有自己的小菊花链结构?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    是的、该器件 具有带菊花链功能的标准16位5MHz 串行外设接口(SPI)、可实现完整的配置和详细的诊断。

    Unknown 说:
    1. 如何确定和控制每个 特定信道?

    数据表的第8.6节涵盖寄存器映射 和位描述以及可通过 SPI 发送的地址。

    Unknown 说:
    2. 我是否能够理解此器件使用菊花链方法内部通道选择?  [/报价]

    有关如何实现 SPI 的信息、请参阅数据表中的第8.5节"编程"。  

    SPI 总线用于在 DRV89xx-Q1器件上设置器件配置、工作参数和读取诊断信息。 SPI 在从模式下运行、并连接到主控制器。

    Unknown 说:
    3. 如果我想使用菊花链进行多个 DRV89XX 控制、我是否能理解以下是用于外部 DRV89XX 选择的大菊花链、并且每个 DRV89XX 都有自己的小菊花链结构?

    将多个 DRV89XX-Q1器件连接至主控制器时、可以使用或不使用菊花链

    有关如何进行相应配置的详细信息、请参阅数据表的第8.5.3节。

    有关一般实现的更多详细信息、请参阅以下应用手册、详细了解 SPI 菊花链实现

    此致!

    大卫

    [/quote]