This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:峰值电流的误差范围

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343366/drv8889-q1-the-error-range-of-the-peak-current

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

测得的波形如下、黄色为 PWM、绿色为电流;我们使用微步进驱动、峰值电流为160mA、

那么、如何计算 DRV8889输出的电流误差? 您可以向我提供什么公式吗?

测试条件如下

1.同一电机

2.稳定的虚拟机

3.稳定且连续的 PWM 信号(PWM 的占空比相同)

RND 想知道上述条件下峰值电流的误差范围(动态误差)

谢谢、 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在星期一之前给我一个问题。

    此致、  

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于电流误差范围、请参考电气特性表。 如果这不能解决您的问题、请告诉我。

    此致、  

    卡兰·多希