请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8353
团队、您好!
我正在使用 DRV8353、并将 F280015x 与48V ABZ+PWM 电机连接。 在 UMC 代码上、我通过启用用于启用编码器电机的"MOTOR1_ENC"宏来启用 ABZ ENC 反馈。
运行电机时有一点时间、此时的 电流消耗超过13A。
如何解决该问题?
非常感谢任何帮助。 提前感谢。
谢谢、此致、
Premkumar. T