This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:检查台湾地震破坏的请求

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1345127/drv10970-request-to-check-earthquake-damage-in-taiwan

器件型号:DRV10970

您好!

我们的客户使用的是 DRV10970PWPR 器件、 该产品的组装位置是中国台湾。

您能否检查一下这是否受到影响?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daeyoung Kim:

    希望您做得好。

    我会检查并确认。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里