This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:电荷泵电容器

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344997/drv8316c-charge-pump-capacitor

器件型号:DRV8316C

你好、在数据表中、CP 引脚具有以下说明: 电荷泵输出。 从 CP 到 VM 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1-µF、16V 陶瓷电容器。

如果 VM = 35V、额定电压为16V 的电容器是否仍然适用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelly:

    您肯定需要额定值更高的电容器。 确保电容器的额定电压远高于可能引入的电压、否则电容器可能会"降额"。 我建议得到一个考虑  VM + VCP 电压的等级(稍高一点不会有伤害、尽管我知道此时价格也会成为一个因素)

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yara!  您可能希望考虑更新此处的数据表、因为人们可能会根据这些建议设计其电路板。