请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001 主题中讨论的其他器件:DRV2901、
您好!
我目前正在查看您的产品"ULC1001"和"D 45701"芯片的数据表、以开发一款使用它们的控制器。
但是、我想在 ULC1001数据表中提供有关寄存器映射的更详细信息。
ULC1001数据表仅显示"请参阅 ULC1001 GUI 来查看完整的寄存器映射"。 不提供任何进一步的解释。
不过、
我无法获取 GUI。 如果您能为我提供有关如何获取 ULC1001 GUI 的详细说明、将不胜感激。
但是、我真正需要的是 ULC1001而不是 GUI 的完整寄存器映射信息。
如果您能告诉我如何获得这些信息,我将不胜感激。
如果您能帮助我解决这个问题、请告诉我。
感谢您阅读这封邮件。