大家好、
客户使用 F28388通过 SPI 控制8311。 F28388向8311的 PWM_SYNC 引脚输出20kHz 同步信号。 PWMG_CTRL 寄存器配置为 PwMg_CTRL_DATA =(0x1<<10)|(0x0 << 8)|(0x2 << 5);和 PwMg_CTRL_DATA =(0x1<<10)|(0x0<< 8)|(0x6<< 5)。 这在两种配置中是相同的问题。 根据手册中的说明、在向上/向下计数模式下、HS_ON 输出波形和 SYNC 信号波形之间的关系应如图所示:

客户使用示波器捕获的图形如下所示:

在此配置下、HS_ON 位置的波形输出与手动不同。 向上计数和向下计数模式生成的波形与手动生成的波形相同。 造成这个问题的原因是什么?
此致、
安妮