This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:芯片应用问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1344952/drv8906-q1-application-issues-of-chips

器件型号:DRV8906-Q1

多通道并联连接后、过流保护需要保留多大的裕度? 并联后、每个通道中的电流的一致性如何? 您是否有任何相关文档或数据解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在并行模式工作期间、抗尖峰脉冲时间 tOCP 将小于10us。  

    由于半桥具有相同的 Rdson、电流在每个通道之间均匀地进行切削。  

    有关连续运行期间并行模式的更多信息、请参阅第8.3.1.1.3节。

    为了避免在任何可能的通道间延迟期间触发 OCP 事件的可能性、请将并行通道映射到同一 PWM 通道。  

    有关  单 PWM 通道映射的详细信息、请参阅第8.3.1.1.4节"并行模式(PWM 运行)"。

    此致!

    大卫