This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:您能否为此驱动器提供未加密的 SPICE 模型?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662, TINA-TI, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346258/drv8662-could-you-please-provide-an-unencrypted-spice-model-for-this-driver

器件型号:DRV8662
主题中讨论的其他器件: TINA-TIDRV2700

您好!

我正在尝试在 MATLAB Simscape 中模拟 DRV8662。 此过程的第一步需要将 其 TINA-TI 模型转换 为通用 SPICE 模型、如 本视频中所述。 但是、当我保存*时。 TSM 文件中、我得到以下内容*。 CIR 文件:

*DRV8662

*(C) 2011德州仪器公司版权所有。 保留所有权利。

**此型号被设计用于为德州仪器的客户提供帮助。
** TI 及其许可方和供应商不作任何明示或
***或暗示,对于本型号,包括担保
**适销性或特定用途的适用性。 该模型是
**完全按"现状"提供。 质量的全部风险
**性能取决于客户

*
**发布人:Analog eLab(TM) Design Center,Texas Instruments Inc.
*部件: DRV8662
*日期: 2011年3月28日
*型号类型:瞬态
*仿真器: TINA-TI
*仿真器版本: 7.0.80.96 SF-TI
* EVM 订单号:不适用
* EVM 用户指南:不适用
*数据表: SLOS709 Dec 2010
*型号: 1.00
*

*
*更新:
*
* 1.00版
*发布到网络。
*

*这个模型为运算放大器的电源产生升压电压,它也产生
* OPAMP 的增益设置、输入阻抗和
*电流关闭、无负载时电流与 Vboost、最后启动时间。


*DRV8662 (PSpice 格式)


。 SUBCKT DRV8662 SW VPUMP GAIN0 VINP EN VDD VINM GAIN1 FB VBOOST PVDD REXT GND
+ OUTM OUTP

*加密宏。 无法查看内容。

。 结束

您可以看到、 网表是空白的。 我相信这是由于*。 正在加密 TSM 文件。

您能否提供*的未加密版本。 TSM 文件、这样我就可以按照 TI 规定的过程将其转换为通用 SPICE 模型。

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正在研究请求。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可共享的未加密版本。 该视频由我们的高速 放大器组提供、因此共享的说明可能适用于每个产品组、也可能不适用于每个产品组。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    非常感谢您的回复! 这是一个令人失望的消息。 我很好奇:之所以没有未加密版本是因为 IP 问题、还是因为 还没有人愿意审查和发布它?

    我很难理解为什么会是前者、因为 TI 确实提供了 DRV2700 SPICE 模型的未加密版本、除了更多功能外、该模型与 DRV8662非常相似。 如果第二个原因是正确的、是否有队列可以请求添加 DRV8662的未加密模型?

    遗憾的是、作为一名研究员、由于担心 开放代码问题、没有未加密模型使发布仿真结果变得更加困难

    此致!
    卡梅伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、  

     DRV2700和 DRV8662的仿真模型如果不相同、也非常相似、因此可以使用 DRV2700的未加密版本对 DRV8662进行仿真。 本质上、DRV8662是在一段时间之前发布的、模型经过 加密以保护 IP、但在后来发布 DRV2700时、无需进行此操作。 两者的区别在于、 DRV2700是针对工业应用进行筛选、而 DRV8662是针对消费类电子产品进行筛选。

    此致、  
    悉尼诺斯卡特