This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:DRV8662中升压转换器的电流限制

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343449/drv8662-current-limit-of-the-boost-converter-in-drv8662

器件型号:DRV8662

DRV8662中的升压转换器的最大输出电流是多少? 假设正确选择了电感器、以处理高达100A 的电流、并且正确配置了限流电阻器、器件本身的内部限制是多少?

在相关的注意事项中、我喜欢此器件中升压控制器的功能。 T)是否提供一个可接受5V 输入并可将其升压至50V 且输出电流仅为10 -20 mA 的升压控制器芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个文档、其中包含有关此方面的很多详细信息。 请参考 此处的链接。

    您是否仅需一款升压芯片? 如果是、我建议创建一个新的 e2e 主题、因为该器件将位于不同的产品线中。 我们可能已满足您的需求。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我哪个页面具体说明了升压转换器内部开关的限制、与电感器施加的限制不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第13页上的"7计算最大升压电流"部分。  第6页的第2.2.1节中的图像也可能有用。

    此致、
    悉尼诺斯卡特