This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:用于驱动 BLDC 的 DRV8906

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1, DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346402/drv8906-q1-drv8906-to-drive-bldc

器件型号:DRV8906-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8311

您好

我想使用 DRV8906驱动两个三相 BLDC 电机,可行吗?  是否存在任何风险? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们认为 DRV8906-Q1不能用于 BLDC 应用、因为:  

    DRV8906-Q1没有 PWM 外部输入引脚。 因此、所有输出应该通过 SPI 总线被改变。 SPI 通信延迟始终存在、以改变输出。

    -内部 PWM 发生器的频率只能达到2KHz。

    我建议从此处选择 BLDC 器件。

    无刷直流(BLDC)电机驱动器| TI.com

    如果您对这些 BLDC 器件有疑问、请生成新的 E2E 帖子。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回复

    1.根据这份文档《使用 PWM 发生模式驱动 BLDC 电机》、SPI 频率高达5MHZ、所以 SPI 延迟应该是可以的、对吧?

    2.通常我的最大电机转速将是1200rpm、您建议的 PWM 频率是多少? 低 PWM 频率有任何问题吗?  

    https://www.ti.com/lit/ab/slvafl7/slvafl7.pdf?ts = 1712626845545545545&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRV8311%253FkeyMatch%253DDRV8311%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您进一步的问题和对 DRV8906-Q1的兴趣。

    DRV8311由开发 BLDC 电机驱动器的另一个产品组开发。 DRV8906-Q1 (我们的有刷直流电机驱动器组器件)的设计工作方式与 DRV8311 BLDC 电机驱动器不同。  

    DRV8906-Q1不适用于 BLDC 电机驱动器。 DRV8311可以支持高达200kHz 的 PWM、通常 BLDC 电机驱动器也支持。

      DRV8906-Q1的 PWM 发生器主要为 LED 驱动器而设计。 即使是有刷直流电机、2KHz 在正常情况下也过慢、并且可能会听到可闻噪声。      为避免可闻噪声,需要>20kHz。 并且为了通过 BLDC 支持 rpm 速度、通常 PWM 频率高于20kHz..50kHz、100KHz、200kHz。

      顺便说一下、DRV8906-Q1没有像 DRV8311那样的电流检测功能。 供参考。

    TI 不限制客户将 DRV8906-Q1用于 BLDC、但我想该器件最终可能无法在您的 BLDC 应用中使用。 我们建议调查我们的 BLDC 电机驱动器系列。

    此致

    森田真也