This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:QGS+QGD 转换时间

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1347287/drv8343-q1-qgs-qgd-transition-time

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、团队

我希望通过计算确认、Qgs 和 Qgd 将在 Gate=on 后在"OCP_DEG"寄存器的设定时间内通过、并且不会检测到过流。

我查看了以下文档。
www.ti.com/.../slva714d.pdf
1.4简单的压摆率计算

通过本文档、我了解了一个计算压摆率的简单公式。

我需要使用与此计算类似的公式、以确保不会检测到过流。
如果您对 QGS 周期的计算有任何想法、请与我分享。

例如、该公式是否正确?
将 Qgs 和 Qgd 之和除以 IsSource。
・tSLEW =(QGS+QGD)÷等源

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manabu:

    应用手册显示您走对了。 请参阅第2.4节" 传播延迟优化"

    我相信您要查找的方程是这些。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    亚拉