This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DRGE-EVM:MSPM0G3507 + DRV8300DRGE-EVM

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, DRV8300DRGE-EVM, DRV8300, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337143/drv8300drge-evm-mspm0g3507-drv8300drge-evm

器件型号:DRV8300DRGE-EVM
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507DRV8300LAUNCHXL-F280049C

您好!

对于 用于基于霍尔传感器的电机控制的 MSPM0G3507 + DRV8300DRGE-EVM 组合、我们遇到了一个奇怪的问题。
我们拥有24V 霍尔传感器电机、该电机具有上述组合、可轻松旋转至45000 rpm、不会出现任何问题。

但是、如果我们用另一个基于36V 霍尔传感器的电机替换该电机、则电机会以较低的速度旋转、从而减小脉宽。 但读取电流不稳定、电机发出蜂鸣和振动、并且消耗大量电流、相电流读数误差达18A 等。如果我们提高脉冲宽度又达到其速度 (电源无法提供此电流、因此相电流读数看起来是假的)。

这款36V 电机还可完美地与其他 MCU 和驱动器设置搭配使用。 采用这种工作设置时、36V 电机的电流消耗小于1安培。
第二个电机的换向序列有可能是问题所在吗?

此致

VG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    传感24V 电机和传感36V 电机之间是否存在任何主要差异?  

    您是否使用第二个电机测量了霍尔和输入信号以确保进行正确换向? 如果霍尔信号和输入匹配、那么您能否捕获 GHx 至 GND 和 SHx 至 GND 切换的波形?

    [quote userid="71664" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1337143/drv8300drge-evm-mspm0g3507-drv8300drge-evm 通过另一个 MCU 和驱动程序设置、同一个36V 电机可以完美地运行[/报价]

    此设置中使用了什么 MCU 和驱动器? 霍尔装置之间的接线是否相同?

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个定制设计的基于英飞凌 XMC1302的设计,它使用每相单驱动器和 T0220 MOSFET ,其中36V 电机工作正常. 同一电机也可以在24V 电压下工作。

    24V 电机与36V 电机之间的主要区别在于、36V 电机最大为350W、24V 电机最大为75W。  

    一个有趣的现象是、当我们使用较小的电机时、电流读数非常接近于从外部测得的值、甚至电机也可以轻松旋转到45K rpm。、而对于36V 电机、电流读数是假的、具有相同的设置。 最初我们认为代码编辑有问题、但后来我们发现 TI GUI 的行为方式也一样、最终导致了这种可能性。

    从36V 电机角度看、MOSFET 会发热、也可以观察到。  

    不同的电机是否可能具有不同的换向要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    您是否使用第二个电机测量了霍尔和输入信号以确保进行正确换向? 如果霍尔信号和输入匹配、那么您是否能够捕获 GHx 至 GND 和 SHx 至 GND 的波形、这些波形随相电流一同切换?

    还请向我们发送两个电机的 MOSFET 和数据表。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是信号看起来的样子。 它看起来不应该是什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    请将典型波形进行交叉检查、以及上述所需的材料发送给我们。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的波形中、霍尔 A 应该看起来像 B 和 C、但事实并非如此。 在我们运行平滑的另一个板中、我们有霍尔 A、B、C 波形相似、但在上面、霍尔 A 被视为几个短脉冲、我们将尝试解码并了解其发生的原因。
    一个有趣的观察结果是 F2800137+DRV8323RS、MSPM0+DRV8323RS、MSPM0+DRV8300套件的工作方式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、  

    我们将在下周查看并提供更新。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    霍尔 A 换向似乎存在一些问题、就好像它被拉至与 PWM 信号相同的频率附近低电平。

    DRV8300DRGE EVM 适用于 LAUNCHXL-F280049C、该组合是否适用于36V 电机? 这是您提到的 GUI 吗?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 STM32开发板上检查了 DRV8300、霍尔信号看起来是正确的。

    在本例中、对于 MSPM0G3507 Launchpad 和 F2800137 Launchpad、我们很可能会看到从 MCU 拉低的霍尔 A 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    那么  LAUNCHXL-F280049C 呢?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我们没有用于测试的 LauchXL-F280049C。

    此致

    VG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG:

    很抱歉耽误你的时间。 您的帖子已移至 C2000论坛。

    在本例中、对于 MSPM0G3507 Launchpad 和 F2800137 Launchpad、我们很可能看到 HALL A 信号从 MCU 拉至低电平

     您当前使用的是什么 F2800137软件解决方案? 是 MCSDK 中的通用电机控制实验吗?

    此致!

    凯文