This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:需要释气数据

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1345097/drv2700-need-data-on-out-gassing

器件型号:DRV2700

大家好、

我的一位客户正在寻找用于其中一项航天任务(LEO 轨道)的 DRV2700、同时他们正在寻找相同的释气数据、 如果数据可用、或者如果不可用、您可以帮助处理该数据吗 ?那么、我们这边的可信度是多少?如果这也不可能、任何其他类似的封装都具有相同的化学成分、从而排出了气体?

米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在内部联系了我们、如果我们有任何释气数据、请索取这些数据。 请允许团队用几天时间与我联系。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    是否有请求数据的更新?

    此致、

    米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们仍在等待团队的回复。 我今天将再次与您联系。 感谢您的耐心。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉在此延迟了。 我们没有采用塑料封装的器件的释气数据、因此我们没有 DRV2700或其他类似器件的数据。

    此致、
    悉尼诺斯卡特