This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:满量程电流精度

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346902/drv8434s-full-scale-current-accuracy

器件型号:DRV8434S

您好、团队成员:

我想知道 数据表中+/- 4%的满量程电流精度的详细信息。

这是否表示当前跳变精度为+/-4%?

我想将 DVDD 用作电阻分压器的 VREF。
该电流跳变精度(±4%)是否包括 DVDD 精度(5V±0.25V)和电阻器误差±1%?
还是应该将这些误差考虑在内?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、+/-4%表示满量程驱动时的电流跳变精度。  

    我将联系设计、确认当前跳闸精度包括 DVDD 精度。  

    Vref 电阻器将是额外误差。  

    我明天会告诉您任何更新。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    尚未收到设计回复。  

    我会让你知道,只要我知道更多。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您询问设计团队。

    请告诉我、当您收到回复时!

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敬圣:

    设计团队刚刚通知我、Vref 值是固定的。   DVDD 精度的额外变化必须单独考虑。  

    此致!

    大卫