请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8213 您好!
请参阅随附的文件、当 DRV8213启动时、为什么 nFault 引脚的下拉电阻约为126us?
e2e.ti.com/.../DRV8213RTER_5F00_nFault_5F00_issue.docx
nFault 引脚已为 VM_3.3V 添加了一个10k Ω 的上拉电阻。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请参阅随附的文件、当 DRV8213启动时、为什么 nFault 引脚的下拉电阻约为126us?
e2e.ti.com/.../DRV8213RTER_5F00_nFault_5F00_issue.docx
nFault 引脚已为 VM_3.3V 添加了一个10k Ω 的上拉电阻。

您好、Henry。
我收到了设计团队的反馈:
我们在上电期间下拉 nFAULT、直到器件处于运行状态并启用输出。 这表明设备已完成校准并已准备好驱动。
由于这是一个自动睡眠器件、它会随 INx 加电、您应该会看到 OUTx 切换或 IPROPI 在 NFAULT 释放后累积。
然后、我通过探测 OUT1向 EVM 确认了这一点、并发现它在该 nFAULT 低脉冲结束时导通。 125us 在 tWAKE (<250us)的规范时间范围内

我不确定数据表中为什么不清楚、我会进行研究。
此致!
雅各布