This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213:nFault 问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1347935/drv8213-nfault-issue

器件型号:DRV8213

您好!

请参阅随附的文件、当 DRV8213启动时、为什么 nFault 引脚的下拉电阻约为126us?

e2e.ti.com/.../DRV8213RTER_5F00_nFault_5F00_issue.docx

nFault 引脚已为 VM_3.3V 添加了一个10k Ω 的上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry。

    我能够在 EVM 上重新创建这个、我还得到了125us、nFAULT 在 IN1变为高电平后大约2.48us 变为低电平。  

     

    请给我留出一天时间与我们的其他团队就这件事进行核实、因为这是一款新器件。  

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry。

    我收到了设计团队的反馈:

    我们在上电期间下拉 nFAULT、直到器件处于运行状态并启用输出。 这表明设备已完成校准并已准备好驱动。

    由于这是一个自动睡眠器件、它会随 INx 加电、您应该会看到 OUTx 切换或 IPROPI 在 NFAULT 释放后累积。

    然后、我通过探测 OUT1向 EVM 确认了这一点、并发现它在该 nFAULT 低脉冲结束时导通。  125us 在 tWAKE (<250us)的规范时间范围内  

    我不确定数据表中为什么不清楚、我会进行研究。   

    此致!

    雅各布