This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:RSENSE 值限制?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873, DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348567/drv8231-rsense-value-limitation

器件型号:DRV8231
主题中讨论的其他器件:DRV11873

您好、团队成员:

RSENSE 的值是否有任何特定范围?
换句话说、由 RSENSE 设置的 ITRIP 值是否有任何限制范围?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、该器件将具有热限制以及过流保护阈值。 该器件的 IOCP 为3.7A。 如果超过此阈值的 时间超过 OCP 时间且 tocp = 1.5us、则输出将关闭。 该器件还具有过热保护功能、如果超出安全工作温度、将关断。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我之所以问这个问题、是因为某些电机驱动器的 ILIM 值仅对特定范围的电流有效。

    例如、DRV11873的 Ilimit 仅对500mA 到2000mA 有效。

    DRV8231中是否存在此类有效范围?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敬圣:

    电流调节不需要有效范围。  

    只要电机驱动器在建议的运行条件下运行并且电流低于 OCP 阈值、就可以进行电流调节。

    此致!

    大卫