This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10866:DRV10866热问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10866
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1347331/drv10866-drv10866-thernal-issue

器件型号:DRV10866

大家好、

如果客户遇到 DRV10866的过热问题。 你有什么建议吗? 谢谢  

2.5V,0.45A 温度约44.5C

  57C 左右的3.3V、0.63A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    PCB 上的热通路是怎样的? PCB 有多少层、如何设计散热焊盘?

    PWM 开关频率在此器件中是恒定的。 我们只需要查看布局指南。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    我会尝试在星期五回复. 感谢您分享布局。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里