This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:电机不会自动开启

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1335199/mct8316ztevm-the-motor-does-not-turn-on-its-own

器件型号:MCT8316ZTEVM
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z

MCT8316Z EVM 有问题。 电路板采用标准配置、因此硬件版本配备了标准电阻器。

关于电机:BLDC 电机配备了数字霍尔传感器、因此信号连接到 HPA、HPB 和 HPC。 上拉跳线有效。

问题在于、一旦电位器逆时针旋转、就会产生 PWM 信号、电机就会发出咔嗒声并且电流消耗增加、但它不会开始旋转。 同时、nFault LED 将闪烁。 如果您以机械方式旋转电机、MCT 将能够驱动电机并通过电位器设置速度。

我将把电机排除在问题之外、因为我已将其与其他 BLDC 电机进行了交换、它们都具有相同的行为。

我的问题是什么、如何解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    您能否在 nFAULT LED 闪烁时提供 nFAULT 引脚的捕获数据? 了解闪烁的时序有助于确定所报告的故障。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我附上了 nFault 输出图片。 我还检查了电机不启动的状态(6种状态中的)是否始终相同、但事实并非如此。 如果我机械地旋转轴、电机将在某些位置启动。 到目前为止、我还不能确定一个模式。 电机启动后、速度便可进行调节、而不会出现任何问题。

    此致!

    利纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    只是为了检查一下、您提供的捕获中使用的时间刻度是100 ms/div 吗? 另外、nFAULT 引脚在再次变为低电平之前保持高电平多长时间?

    根据我看到的情况、我认为 发生了 MTR_LOCK 故障、但我需要更多信息才能确定。

    您能提供两个示例吗:

    相电流、nFAULT 引脚和输入 PWM 引脚

    霍尔传感器信号(尽可能靠近器件)、输入 PWM 和 nFAULT 引脚

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我只有一个具有四个输入的示波器。 这就是我无法捕捉你的第二张图片的原因。 图片一显示了霍尔传感器(绿色= HPA;红色= HPB;蓝色= HPC)、OUTC 的相电流为黄色。 电机在这里运行得很好。

    第二个图显示了发生故障时的相电流(蓝色)、输入 PWM (黄色)和 nFAULT 引脚(红色)。

    第二个捕获放大了:

    感谢你的帮助。

    此致!

    利纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    您是否能够在 ILIMIT 引脚上提供电压? 请在尽可能靠近引脚的位置测量此电压。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我捕捉了一张 ILIMIT 引脚的图片、但我不确定您需要的图片的分辨率。 目前、我已经以两种分辨率来捕获它。

    此致!

    利纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    我需要一些时间来研究这一点。 我会在星期五回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    您对问题可能是什么有任何消息吗?

    此致

    利纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    测试期间电机是空载还是有负载? 根据电流信息、我相信电机在启动时所需的电流可能比现有电流更大。 您是否可以尝试在 R10上放置一个10k 电阻器或者使 R10和 R11上的电阻器匹配以将 ILIMIT 设置为 AVDD/2? 将 ILIMIT 设置为 AVDD/2将 禁用电流限制、并为电机成功启动提供更好的机会。

    如果将 ILIMIT 更改为 AVDD/2无法解决该问题、您能否在电机尝试启动时提供相电流和霍尔传感器输入的捕获功能?

    此外、为了检查一下、您是否对 MCT8316ZTEVM 的默认配置进行了任何更改?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    电机在测试过程中未加载。 电流在0和2A 之间波动。我认为2A 的电流应足以启动电机。 电路板在交付前是否进行了测试、以便排除缺陷? 板的硬件采用标准配置。  

    此致

    利纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linus:

    我们确实测试了 EVM 的功能、所有器件在交付前都经过测试、符合数据表规格。  我需要就此问题与我们的团队进行沟通。 我的目标是在4月19日前与您联系。

    此致、

    约书亚