This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:原理图设计审核请求

Guru**** 1626610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1345111/drv8305-q1-request-for-schematic-design-review

器件型号:DRV8305-Q1

大家好、

我想向您介绍这款器件(DRV83055QPHPRQ1)的原理图设计审查。 请查看下面随附的原理图、并告诉我设计审查结果。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_DRV83055Q.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    感谢您问这个问题。 我的目标是在下周结束之前提供反馈。

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sarah、您好!

    有任何更新吗? 我需要向客户提供反馈、所以请尽快检查。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    总体而言、原理图看起来不错。 我有一个问题。

    • 引脚15 AVDD:有两个串联电容器。 我们建议将单个1uF 电容器 C142连接到 GND。 使用 C141的原因是什么?

    此致!

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    客户在 AVDD 引脚上添加了100nF 电容器和1uF 电容器、以便为进一步改善纹波做好准备。 正如您告诉过我的、我建议使用单个1uF 电容器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    对电流纹波改进的理解。 我认为100nF 电容器也不会出现问题。

    此致!

    莎拉