This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:VM 电容器的大小

Guru**** 1134270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346908/drv8434s-sizes-of-vm-capacitors

器件型号:DRV8434S

您好、团队成员:

我要在我的系统中将 VM 用作35V。

在数据表中、建议使用 0.01 μ F VM 至 GND 的电容(CVM)、以及 0.022 μ F CPH 至 CPL (CSW)的电容。

很难找到这样大小的35V 额定电容、我可以改用更大的电容吗?

我想将0.1uF 用于 CVM 和 CSW。 这些尺寸可以吗?

此外、CVM2大容量电容器的建议尺寸是多少?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    数据表中指定的值是 TI 建议使用的值、以便使 IC 按指定值运行。  对于大容量电容器计算、以下是用于查找系统值的良好应用手册(公式10):

    https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthivasan-San:

    感谢您提供应用手册!

    对于 CSW (0.022uF)、我能否使用4*串联的0.1uF 电容器使其变为0.025uF?
    但我也担心、每个 ESR 也将比它大4倍。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei:

    对于 CSW (0.022uF),我可以使用4* 0.1uF 串联电容使其成为0.025uF 吗?

    是的、这很好、正如您所说的那样、会使其为0.025uF。  考虑到电容器典型精度为±20%、该值可能足够接近0.22uF。   

    但我也担心每个 ESR 也将是大4倍。

    正确、ESR 将增大4倍。  我们建议在所有位置使用低 ESR 电容器。   

    我在下面总结了高/低 ESR 电容器在电荷泵应用中的一些影响、以便您知道在您的系统中需要注意什么。  我怀疑您的解决方案会很好、因为"低 ESR"有很多种含义、它可能会很好地工作。  我们用于 DRV8434S 的电荷泵仅以360kHz 的频率进行开关、这是一个相对较低的频率、在处进行开关。  所以可能很好、但请注意以下情况 可能会发生。  

    1. 电压稳定性 :低 ESR 电容器通过在充电和放电周期中最大程度地降低电压降和纹波来增强电压稳定性。 高 ESR 会导致更大的电压波动、并降低输出稳定性。

    2. 效率 :低 ESR 电容器可降低功率损耗,提高电机驱动器应用的整体效率。

    3. 开关性能 :较低的 ESR 可实现更快的充电和放电,提高切换性能。 高 ESR 可以减慢开关速度并增加损耗。

    4. 波纹和噪声 :高 ESR 会产生更多的纹波电压,影响输出稳定性。 低 ESR 电容器可减少纹波并提供更干净的输出。

    5. 稳定性和可靠性 :高 ESR 会导致温度过高,影响电容器的使用寿命和电路的可靠性。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    [quote userid="518653" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346908/drv8434s-sizes-of-vm-capacitors 通过此类尺寸的35V 额定电容很难找到、所以我可以改用更大的电容吗?

    是的、完全没问题、值得推荐。  在35V 以上最常见的情况可能是50V。   

    [报价 userid="518653" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346908/drv8434s-sizes-of-vm-capacitors ]我想对 CVM 和 CSW 使用0.1uF。 这些尺寸是否合适?

    我不推荐它。  你不会滤掉某些噪音,并可能导致设备的寿命更短.

    [quote userid="518653" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1346908/drv8434s-sizes-of-vm-capacitors 还有 CVM2大容量电容器的建议大小是多少?

    取决于您的负载电流、我建议此器件不低于50 μ F。