主题中讨论的其他器件: Strike、 DRV110、DRV8846
我们正在使用 DRV104PWPR 芯片、并尝试通过24VDC 使电流持续8ms 来驱动8W 空气螺线管、然后将电压降至大约40%的占空比。 我附上了电路图、其设置方法与图17中的数据表示例类似。 在未连接负载的情况下、输出会按预期工作、其中24V 电压的持续时间约为8ms、然后会削减至平均值9.7VDC。 但当我连接一个负载时、斩波期间的电压平均降低到2.4 VDC。 您是否知道导致这种情况的原因?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用 DRV104PWPR 芯片、并尝试通过24VDC 使电流持续8ms 来驱动8W 空气螺线管、然后将电压降至大约40%的占空比。 我附上了电路图、其设置方法与图17中的数据表示例类似。 在未连接负载的情况下、输出会按预期工作、其中24V 电压的持续时间约为8ms、然后会削减至平均值9.7VDC。 但当我连接一个负载时、斩波期间的电压平均降低到2.4 VDC。 您是否知道导致这种情况的原因?

嘿、Todd、
很抱歉、在繁忙的一天、我们还没有时间对此深入研究 DRV104数据表。
因此、对于24V/2A 峰值/1A 连续电机驱动器、我建议使用 DRV8231A 。 这是一款 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的35V、3.7A H 桥电机驱动器。 您将需要在8ms 后对微控制器手动进行 PWM 更改、但这是比 DRV104更小、更便宜的器件。 这是您可以轻松用于试用的 EVM - https://www.ti.com/tool/DRV8251AEVM
如果您需要独立1/2电桥控制以便负载的另一侧可连接到 GND 或 VM、我建议使用 DRV8876
无论是哪种方式、请参阅我们的应用手册《 使用 DRV 驱动螺线管》。
此致!
雅各布
您好、Jacob:
我将尝试您的建议来增大 C1、降低负载、并尝试第二个芯片、但我认为我们要更深入地研究 DRV110芯片、因为我们想要驱动电流。
我们正在尝试开发一种阀驱动器、该驱动器可以为具有相同24VDC 信号的螺线管加电和驱动。 在该板中、我们不计划具有可编程 MCU。
是否可以同时为 DRV110加电和启用它?
如果可能、我假设启动延迟很短、该时间是多少?
借助 DRV110评估模块(SLVU686B)、是否可以修改该模块、使其能够支持24VDC 电源输入和驱动高达2A 的电流?
嘿、Todd、
是否可以同时为 DRV110加电和启用它?
如果可能、我假设启动延迟很短、该时间是多少?
[/报价]是的、可以同时为 DRV110电机驱动器加电和启用它。 DRV110电机驱动器可通过其使能引脚启用或禁用。 延迟将为50us 的 td (启动延迟)、很可能是一些我在数据表中找不到的器件上电时间。 我想上电时间范围为1ms 或2ms、这正是我在 DRV110几年后发布的 DRV8846数据表中所发现的。
使用 DRV110评估模块(SLVU686B),是否可以修改此模块以支持24VDC 电源输入并驱动高达2安培?是的、这应该可以正常工作!
V_DC 支持7-48V。 但是、Q2 FET 仅支持1A。 我建议根据您的应用使用能够提供2A 电流的 FET 进行替换。 该 FET 可以正常工作、其尺寸和驱动电压相同、但可连续提供4A 电流: IPD95R2K0P7ATMA1
第2季度 497-2483-1-ND MOSFET、N 通道、600V、1A、DPAK 此致!
雅各布
[/quote]