This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV104:阀驱动器意外结果

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8846, DRV104, DRV8231A, DRV110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1339118/drv104-valve-driver-unexpected-results

器件型号:DRV104
主题中讨论的其他器件: StrikeDRV110、DRV8846

我们正在使用  DRV104PWPR 芯片、并尝试通过24VDC 使电流持续8ms 来驱动8W 空气螺线管、然后将电压降至大约40%的占空比。  我附上了电路图、其设置方法与图17中的数据表示例类似。  在未连接负载的情况下、输出会按预期工作、其中24V 电压的持续时间约为8ms、然后会削减至平均值9.7VDC。  但当我连接一个负载时、斩波期间的电压平均降低到2.4 VDC。  您是否知道导致这种情况的原因?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Todd、

    这是在我们的 EVM 上还是在您自己的板上?  没关系、显然这部分我们没有 EVM。  

    您的电源是否 有足够的电流用于负载?

    让我再花一天时间来研究一下这件事,因为它是一个非常古老的部分。  

    这是新设计吗? 如果可以、如果可以为我提供负载电流(峰值/连续)、我可以为您推荐较新的器件。

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    为了确保效果一致、我改为了5A 电源。  这是一种新设计、如果您推荐了其他器件、我们很乐意进行研究。  我们将为螺线管设计一个新的线圈、我们的最终目标是实现2A 峰值电流和1A 的保持电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Todd、

    很抱歉、在繁忙的一天、我们还没有时间对此深入研究 DRV104数据表。  

    因此、对于24V/2A 峰值/1A 连续电机驱动器、我建议使用 DRV8231A 。  这是一款 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的35V、3.7A H 桥电机驱动器。  您将需要在8ms 后对微控制器手动进行 PWM 更改、但这是比 DRV104更小、更便宜的器件。  这是您可以轻松用于试用的 EVM - https://www.ti.com/tool/DRV8251AEVM 

    如果您需要独立1/2电桥控制以便负载的另一侧可连接到 GND 或 VM、我建议使用 DRV8876

    无论是哪种方式、请参阅我们的应用手册《 使用 DRV 驱动螺线管》。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    感谢您提供的信息。  我们将检查这些其他驱动程序选项。  同时、是否有任何迹象表明 DRV104电路仅在连接了负载后才会下降其输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Todd、

    Hmm 可能是由于大容量电容不足、您是否可以尝试增加 C1?

    您可以使用更小的负载进行测试、以查看是否有任何负载引起该负载、还是只有特定水平的负载?   

    您是否还在多个电路板和器件上尝试过该方法以排除器件损坏(ESD 冲击?) 或电路板问题?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    我将尝试您的建议来增大 C1、降低负载、并尝试第二个芯片、但我认为我们要更深入地研究 DRV110芯片、因为我们想要驱动电流。

    我们正在尝试开发一种阀驱动器、该驱动器可以为具有相同24VDC 信号的螺线管加电和驱动。  在该板中、我们不计划具有可编程 MCU。  

    是否可以同时为 DRV110加电和启用它?  

    如果可能、我假设启动延迟很短、该时间是多少?  

    借助 DRV110评估模块(SLVU686B)、是否可以修改该模块、使其能够支持24VDC 电源输入和驱动高达2A 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Todd、

    是否可以同时为 DRV110加电和启用它?  

    如果可能、我假设启动延迟很短、该时间是多少?  

    [/报价]

    是的、可以同时为 DRV110电机驱动器加电和启用它。 DRV110电机驱动器可通过其使能引脚启用或禁用。  延迟将为50us 的 td (启动延迟)、很可能是一些我在数据表中找不到的器件上电时间。  我想上电时间范围为1ms 或2ms、这正是我在 DRV110几年后发布的 DRV8846数据表中所发现的。   

    使用 DRV110评估模块(SLVU686B),是否可以修改此模块以支持24VDC 电源输入并驱动高达2安培?

    是的、这应该可以正常工作!  

    V_DC 支持7-48V。  但是、Q2 FET 仅支持1A。  我建议根据您的应用使用能够提供2A 电流的 FET 进行替换。  该 FET 可以正常工作、其尺寸和驱动电压相同、但可连续提供4A 电流: IPD95R2K0P7ATMA1

    第2季度   497-2483-1-ND MOSFET、N 通道、600V、1A、DPAK

    此致!

    雅各布

    [/quote]