请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8425 主题中讨论的其他器件:DRV8424
大家好、
VREF 的限制是不同的 DRV8424和5。
这是否意味着2.5A 和2.0A 的额定电流不同、但 VREF 的内部电路相同?
此外、如果在超过此限值电压的情况下使用、会出现什么问题?
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Goto-San:
没错、这些器件的功能相似、但具有不同的额定电流。 这是因为它们具有不同的 RDSon。
如果超过此限制、则可能会导致器件的 OCP 或 OTP (过流或过热)关断。
此致!
大卫