请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462 主题中讨论的其他器件:DRV8426
您好!
- 我无法通过 DRV8426进行 SPI 通信- MODE 且 nSLEEP 为高电平。
- 故障寄存器的 SPI 读取命令针对 FAULT 和 SPI_ERROR 返回1 -不过、数据包在使用 SPI 模式1时似乎正确、有数据包时 nSCS 为低电平?
- 我已尝试通过 CLR_FLT 位或 nSLEEP 复位脉冲清除故障-不确定写入是否作为写入0x06B8而返回0xC038是否正确?
- 读取命令0x0400返回0xC0C0应为0xC000 -正确吗?

]
提前感谢、
菲利普·博特马