This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:芯片输出到故障信息保护功能(例如接地短路)的输出在哪里、客户如何识别?

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348311/drv8873-q1-where-is-the-output-of-the-chip-output-to-the-fault-information-protection-such-as-short-circuit-to-ground-and-how-can-the-customer-identify-it

器件型号:DRV8873-Q1

芯片输出到接地短路等故障信息保护的输出在哪里、客户如何识别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:  

    有关所有电机驱动器保护电路、请参阅第7.3.2节。 故障后的报告方法和行为都在其中指定。 该器件上有一个专用的 FAULT 引脚、用于报告某些故障。 这是数据表:

    DRV8873 H 桥电机驱动器数据表(TI.com)

    此致!

    凯尔蒂