This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210EVM:利用 DRV8210EVM 进行电流感应

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA170, DRV8210EVM, TLV9051, OPA171, TLV341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348291/drv8210evm-current-sensing-with-drv8210evm

器件型号:DRV8210EVM
主题中讨论的其他器件: TLV9051、OPA170、 OPA171TLV341

DRV8210EVM 包含一个用于电流检测的电路(未安装)。 推荐的放大器是 TLV9051DRL、它是 SOT-553器件。 我在分销商处找不到器件、数据表中将封装标记为"实验性"(2024年2月修订)。  是否推荐了其他器件或可从 TI 获取样片的方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    您在寻找 TLV9051DRL 的样片吗?

    TLV9051产品页面

    访问产品页面并一直滚动到页面底部。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、我没有看到器件订购页面和数据表中列出的 DRL 封装(SOT-553)。 我希望获得建议的替代产品或获取 SOT-553封装的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:

    我不确定该封装版本的具体细节。 让我将此主题传递给相应的部门。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kent:  

    我们尚未发布 TLV9051中的 DRL 封装。 如果您需要它处于 DRL 封装中、我们提供 OPA170、OPA171和 TLV341。  

    如果您很小心、可能会有一个 DCK 器件焊接到 DRL 封装上。 DCK 更大一些、但它是可能的。  

    此致、  

    R·克利夫