This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:使用9V 电池电源时能够可靠地启动?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348672/drv11873-reliable-startup-with-9v-battery-power

器件型号:DRV11873

您好!

我正在尝试使用9V 电池为具有 DRV11873以及555计时器和 LM391整流器的硬盘驱动盘电机供电。  

-我发现使用5400mwh 可充电9V 电池比不可充电电池更可靠的启动。

-普通的9V 电池通常会使电动机在启动时发出刺耳的声音。

我已经为 CS 和三个 COM 电阻器尝试了许多不同的电阻器。 为了提供更好的启动结果、我想针对 CS 降落在了3.3k、针对三个 COM 电阻器降落在了2.2k。

-我的 FS 通过10k 电阻器变为5V。  

-100k 进入 FG、100k 进入 RD。

是否有任何建议可使普通9V 电池获得更好的性能?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    **此外,有时使用常规9V 电池时,电动机开始缓慢地反转,而不是定期启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EP:

    我正在旅行一周、 我要求等待下周结束、以便获得更详细的答案。

    什么是普通的9V 电池的功率? 是否同样是可充电电池?

    您能否监控总线电压行为并与良好的行为进行比较?

    谢谢!此致!

    文卡塔德里