This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DRV8432DKD 的替代选项

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349662/drv8262-alternates-for-drv8432dkd

器件型号:DRV8262

您好!

我们获悉、编号为有刷直流电机驱动器 IC 的 DRV8432DKD 器件已停产。 它被告知没有精确更换此器件。 因此,我们正在寻找替代办法。 在此过程中、我们发现了编号为驱动器 IC 的 DRV8262DDVR 器件。 但是、当我们在您的网站上查看该产品的供货情况时、会发现该产品未列在您的订购和质量列表中。 似乎只有 DDW 封装(DRV8262DDWR)可用。

此驱动器的 DDV 封装是否可供订购? 此外、您是否推荐将其用作 DRV8432DKD 的替代产品?

似乎 DDW 封装在这些类型的驱动程序中更常见。 您是否发现 DDV 封装存在供应链风险或生命周期风险?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于任何与订购和供应相关的问题、请联系 客户支持。 谢谢你。

    请参阅 DRV8432 DRV8262的数据表 以进行比较。 另请注意、更换与否最终取决于应用类型和运行条件。 如果您有任何其他具体问题、请告知我们。

    此致、
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Fahri、

    请参阅此 [常见问题解答] DRV8432最好的备选器件有哪些?抱歉、由于某种原因在 google 上很难找到。   

    Unknown 说:
    此驱动程序的 DDV 包是否可供订购?

    很遗憾、DDV 封装尚不可订购。  应在未来几个月内发布。   

    Unknown 说:
    此外,您是否推荐它作为 DRV8432DKD 的替代产品?

    另请查看 DRV8245-Q1、它是封装较小的 BDC 电机驱动器、可能是更好的选择。   

    [quote userid="523076" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349662/drv8262-alternates-for-drv8432dkd 似乎 DDW 包在这些类型的驱动程序中更常见。 您是否发现 DDV 封装存在供应链或生命周期风险?

    一旦我们发布产品、就没有供应链或生命周期风险。  DRV8432封装不是由 TI 制造的、因此我们无法决定是否选择器件 EOL。   

    此致!

    雅各布