This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:ISNS、VSNS 问题

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, ULC1001-DRV290XEVM, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1348347/ulc1001-drv290xevm-isns-vsns-question

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001、、 USB2ANY

你好。

ULC1001中 VSNS 的作用是什么?
ISNS 是否可阻断过流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    IV 检测引脚可帮助 ULC1001器件测量和计算镜头盖系统(LCS)的各种参数。  此类参数包括最小阻抗、峰值功率点等、 用于在运行前配置清洗脉冲、还在运行期间具有一些智能功能、如质量检测。

    否、它们不用于阻断过流。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    如何测量 LCS 的阻抗和谐振频率?

    我是否需要阻抗计和谐振频率计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要手动进行这些测量、您可以使用阻抗分析仪。 这样会得出阻抗与频率间的关系扫描。

    建议 在使用 ULC1001优化 LCS 的早期阶段完成此操作、因为 您可以设置校准中使用的频率范围。 该范围大约为谐振峰值。 校准期间、ULC1001将计算您定义的频率范围内的最小阻抗、峰值实际功率、峰值视在功率、最大电流和相应频率。 然后使用测量来设置清洗脉冲。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以在不使用 MSP430 MCU 的情况下使用 ULC1001-DRV290XEVM?
    MSP430的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以将 ULC1001-DRV290XEVM 连接到带有 USB2ANY 的计算机、以通过我们的 GUI 控制 EVM。 这样可以快速轻松地对 ULC1001进行优化。 要在类似生产状态下测试器件、您可以使用板载按钮。  在这种状态下、需要使用 MCU 来控制 ULC1001并保持整个固件、这正是 MSP430的作用所在。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特