This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:PMW 输出的最大频率

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349674/drv8955-the-maximum-frequency-of-pmw-output

器件型号:DRV8955

大家好、

我的客户想在数字输出模块中选择 DRV8955。

PWM 输出的最大频率是多少? 此芯片能否用于输出100kHz PWM? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:  

    是的、最大输出频率为100kHz。  

    此致!  

    大卫