This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:电机启动模式、可从静止最快地速度加速

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349814/mct8315a-motor-start-up-mode-for-fastest-accelaration-from-stationary

器件型号:MCT8315A

您好、团队成员:

我的客户 希望从 statinary 状况获得最快的缓解。

哪种启动模式可以实现 最快的速度?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    为了获得最快的启动时间、我们建议使用 IDP。 有关各种启动方法比较的快速概览、请参阅下图:

    有关实现快速启动时序的指导、请参阅 MCT8315A 调优指南的第4.3.4节

    此致、

    约书亚