This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:带 DRV8251A 的缓冲器电路

Guru**** 2553590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A, DRV8251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1349935/drv8251a-snubber-circuits-with-the-drv8251a

器件型号:DRV8251A
主题中讨论的其他器件: DRV8251EVM

大家好、我计划使用 DRV8251A 来驱动 BDC 电机、替代 DRV8432。 上一版本原理图(不是我的设计)上的

图中显示了缓冲器电路、并添加了"无需缓冲器或肖特基二极管、但 TI 建议为我们的应用添加该电路"。 我成功了

使用 DRV8251A 评估板驱动电机正向和反向。 我在 DRV8251A 数据表中未看到关于使用缓冲器的任何内容、

并且我从产品说明书中得到的印象是、电流调节功能和/或斜升 PWM 输入信号会减轻高

浪涌或失速引起的电流状况。  

TI 是否推荐适用于较新器件的缓冲器等产品?

非常感谢、

凯伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karen:

    不可以、使用我们的电机驱动器时"需要"使用额外的缓冲器电路或肖特基二极管。 说不看设计很难、但由于多种原因(降低 EMI、帮助消除开关期间的振铃等)、可能建议使用该设计。

    是的、电流调节功能可以限制 浪涌电流和堵转电流、但不会完全防止它们。 独立的内部电路(过流保护、OCP)可保护器件免受持续足够长时间的浪涌电流和堵转电流的影响。 为了在浪涌电流条件下不触发 OCP、我们添加了消隐时间。 OCP 阈值应设置为高于 ITRIP 阈值、以防止任何高电流瞬变或短路。

    DRV8251EVM 中不使用缓冲器电路或肖特基二极管。

    此致!

    大卫