This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:电流控制

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, LM321LV, TLV9002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1341959/drv2700-current-control

器件型号:DRV2700
主题中讨论的其他器件: LM321LVTLV9002

您好!

我想设计一个在反馈环路中使用 MOSFET 和运算放大器的电流控制电路。 我的主要目标是能够使用 MCU 触发 MOSFET 的栅极并为输出提供12V 电压。 如果可能、我希望从电路的负极连接处接收反馈。 反馈环路将用于安全目的、并将连接到 MCU。 此外、消耗的电流应随温度引起的电阻变化而变化、使用连接到电路的热敏电阻、此信息应转发给 MCU。 通过反馈电路、不应允许系统超过指定的电流限值。 该控制电路将连接到加热器线圈。 也许这些信息可以帮助您理解我 试图解释的内容。

我找到这款 DRV2700运算放大器、但 Im 不确定它是否适合该应用。 当我搜索电流反馈运算放大器时、它会将我引向高速运算放大器。 我对这个话题非常陌生、我不确定应该使用什么。 你的帮助对我来说意义重大。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 DRV2700是一款差分压电式驱动器、我认为这不是您需要的。 我已将这个 TT 移至我们的通用放大器团队、我认为将有更适合您的应用的产品。  如需了解更多相关信息、您能否提供 您要查找的一些运算放大器规格?

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tugba:

    减去热敏电阻部分。 它能像这样吗?

    开关式加热器固定到高侧。 监控电流、通过软件确定加热器是打开还是关闭。

    加热器消耗多大的电流?  

    如果电路必须针对过流采取措施、结果是关闭加热器还是将电流限制在某个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我心中的想法。 加热器将消耗4安培电流。 如果有任何类型的问题导致加热器消耗超过4安培、则加热器必须关闭、但 NTC 值也应确定高达4安培的电流。

    您能为此向我推荐一款运算放大器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tugba,

    我开始更好地理解。   

    为了在4A 时获得低电阻 NMOS 开关、最好使用12V 作为栅极电压。  您可以选择通过脉宽调制栅极信号来控制加热器的平均电流。  

    运算放大器电流测量可以如图所示测量平均电流。 或者可以将其更改为测量每个脉冲的实时电流,这将需要一个更快的放大器、更多的 ADC 读取或一个检测电流故障的比较器电路。   

    这个简单的 NTC 电路不是线性的 Vadc 与 Temp、MCU 数学可以根据 ADC 电压估算温度。  

    MCU 电压是多少?

    对于所示的方框图电路、我认为几乎任何5V 的运算放大器都可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 电压为3.3V。 我很确定您是对的。 但由于我没有足够的相关知识、因此我不得不问、LM321LV 是否 可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM321LV 可用于中间运算放大器。

    也可以将 TLV9002用于中下方放大器、