This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:关于 DRV8834 STEP 信号问题

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1350845/drv8834-regarding-the-issue-with-the-drv8834-step-signal

器件型号:DRV8834

您好:

我当前正在使用 STEP 信号来控制电机脉冲:  

否。 参数 工作条件 最小值典型值最大值 单位
1 fSTEP 步进频率 250 KHz
2 TWh (步进) 脉冲持续时间、STEP 高电平 1.9 µs
3 TWL (步进) 脉冲持续时间、STEP 低电平 1.9 µs
4 TSU (步进) 设置时间、指令到 STEP 上升 200 ns
5 tH (步进) 保持时间、指令到步进上升 1 µs
6 太棒了 唤醒时间、nSLEEP 未激活至 STEP 的时间 1 ms

根据上面的时序要求、改变 TWh 和 TWL 的比率会影响 DRV8834的运行吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的器件会在 STEP 信号的上升沿触发步进运动。  只要符合1.9us 的信号最小时间、信号的占空比就无关紧要。   

    这是一种新设计、我建议  改用 DRV8424、因为它是比 DRV8834新得多的电机驱动器。  

    此致!

    雅各布